04.05.2012 20:51 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Kommt drauf an, wie genau der Vollausbau aussieht. Denn wenn alle digitale Ein- und Ausgänge Hardware-seitig vorhanden sind, dann hat der EIB-Bus keine mehr zur Verfügung. Genauso ist es mit den analogen Ein- und Ausgängen. Im Anhang etwas Info zur Logo - EIB DateianhangLogoKNX_2005.pdf (158 Downloads) |
04.05.2012 20:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
... und noch etwas "Futter" Aso, deine Beitragsüberschrift häte doch ruhig etwas genauer sein, oder ? DateianhangEIB_KNX_Modul.pdf (143 Downloads) |
04.05.2012 20:56 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo nochmals! Ja ok du hast recht. Insgesamt habe ich alle 8 AI und alle Ausgänge und ein TD. Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf