02.07.2012 11:08 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Forumteilnehmer, worin besteht der Unterschied zwischen "PFHD" und "PFHD PROFIsafe inkl." Im SET werden zum Beispiel für die CPU 315F 2PN/DP folgende Zuverlässigkeitswerte nach ISO 13849-1 angegeben: -PL e - PFHD 2,09 E-09 - PFHD PROFIsafe inkl. 1,00 E-09 DateianhangSiemens_CPU315_2PN-DP.pdf (481 Downloads) |
02.07.2012 16:02 | |
Beigetreten: 21.06.2010 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo, der angegebene PFHd profisafe inkl. ist der Wert der CPU + Wert des Profisafe (inkl.) d.h. angegebener Wert PFHDgesamt- PFHD PROFIsafe = PFHD CPU |
Zuletzt bearbeitet von: james12 am: 02.07.2012 16:03 |
|
Folgen Sie uns auf