23.08.2012 10:09 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, du kannst ja auch hier eine Liste einstellen evtl interessiert es den einen oder anderen. @JM: welche Bestellnummer? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
23.08.2012 10:55 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hallo, es gibt definitiv einen Markt für gebrauchte S5 Bauteile. Vor allem Sonderbaugruppen sind teils sehr teuer oder nur noch auf Tausch zu bekommen. Also einfach mal im Inet suchen. Evtl. gibt es einiges an Geld mit der vermeintlich alten Hardware zu machen! Mfg, Servicetechniker. http://www.ludwigs-informationselektronik.de/epages/61801851.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61801851/Categories/%22SIMATIC%20S5%22/%22SIEMENS%20SIMATIC%20S5%2090U/101U%22/CPU |
~(‾▿‾)~ |
|
23.08.2012 14:09 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Von Eichler habe ich auch schon oft gehört. Ist mir leider nur nicht mehr eingefallen |
~(‾▿‾)~ |
|
24.08.2012 06:44 | |
Beigetreten: 08.01.2008 Letzter Bes: 05.08.2025 Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo IBN-Service, eventuell wirst Du hier fündig: http://www.process-informatik.de/produkte/speichermodule |
Folgen Sie uns auf