02.11.2012 16:23 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Ich habe eine Lichtsteuerung als Master-Slave Lösung realisiert. Die Reaktionszeiten auf die Schalten waren aber spürbar und deshalb habe ich auf eine Masterlösung umkonfiguriert. Eine Logo, der Client soll die IB0,QB0 und MB0 Werte der Server abholen und in sein VB schreiben. Die eigenen IB0,QB0 und MB0 soll der Client in die VB0-2 der Server schreiben. Leider klappt das nur mit dem ersten Server. Was ist falsch an meiner Definition (Anlage). Kann mir jemand einen heissen Tip gegen. Wäre sehr dankbar dafür Kurt Kuhn DateianhangMaster-Master Problemreport.pdf (128 Downloads) |
03.11.2012 15:59 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hi ich hatte wohl einen kleine Blackout. Das Problem ist gelöst, die TSAPs stimmten nicht überein. Habe dazu eine kleine Doko erstellt. DateianhangEthernet Verbindungen.pdf (154 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf