20.01.2013 22:05 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo, Ich habe mir mit der neuen LOGO! 0BA7 (FW V1.03.32) eine Aquariumsteuerung aufgebaut. Folgende Hardware ist verbaut: Basismodul: 0BA7 12/24RCE, großes Erweiterungsmodul: DM16 24R, Analogerweiterung AM2 für Eingänge und AM2 AQ für Ausgänge. Im Anhang das aktuell aufgespielte Programm. Mein Problem: - regelmäßig taucht der Netzwerkfehler in der Diagnose auf und ich kann mein Programm nicht beobachten. - heftige Aussetzer beim beobachten, wo immer wieder die Verbindung abbricht und teilweise zum Absturz führt. - das bespielen der LOGO! ist auch nur glückssache , da immer wieder die Verbindung abbricht. - beim anpingen der LOGO! immer wieder High Pings und Aussetzer. Meine Versuche: - verschiedene Netzwerkkabel verwendet - verschiedene Laptops ausprobiert - über meinen Router die Verbindung aufgebaut - mit Handy und der LOGO! App die Verbindung aufgebaut Überall sind die gleichen Probleme aufgetreten. Ist die LOGO! vielleicht defekt oder einfach überlastet? Hat jemand ne Idee? DateianhangAquarium v.2.0.zip (141 Downloads) |
21.01.2013 04:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin. Hast du dir mal andere Beiträge zu evtl. ähnlichen Problemen durch gelesen ? Evtl. ein IP-Konflikt, IP doppelt vergeben , mal im Router prüfen. Tritt das Problem auch auf, wenn du dich direkt mit der Logo verbindest, ohne Router ? Nimm dazu mal den Gatewy aus den IP-Einstellungen. Edit: Ich vermute mal, daß die Parameter in der VM-Tabelle bzw. die fehlende Slave-Verbindung das Problem sein wird. Was soll die Parameter abrufen? Nimm diese doch mal zum Testen raus und übertrage es neu auf die Logo. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 21.01.2013 04:52 |
|
22.01.2013 19:48 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Die App heisst: "LOGO! App" |
Folgen Sie uns auf