(0)| 30.06.2007 20:55 | |
|
Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi Kaufe dir den Standard PID Control. Darin kannst du eine Rampe definieren / Fahren. Oder schau dir die Lib von WWW.OSCAT.DEan. Quelltextoffen, die gibt es auch für die S7-xxx . Diese ist kostenlos. Ob die Rampenfunktion bereits für die S7 Implementiert ist, weis ich nicht. Die LIB hinkt einige monate hinter derCoDeSys hinterher. Ansonsten Quelltext laden und selbst implementieren. Karl |
| 06.07.2007 14:22 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Besten Dank für die Hilfe. |
Folgen Sie uns auf