(2)| 07.07.2007 22:27 | |
|
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, ich habe ein Problemmit den Anschlüssen eines Heidenhain Drehgebers an eine CPU 224 wie bringe ich die vielen (11)Anschlüsse unter wenn ich den HSC0 Zähler verwende. Die Bezeichnung des Gebers lautet ROD 426, im Anhang die Steckerbelegung. Das Signal ist ein Rechtecksignal. Ich möchte nach dem Beispiel Micro AutomationSet 22 eine Anlage betreiben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21063595 In dem Beispiel wird ein Geber mit nur 4 Anschlüssen verwendet. Mit freundlichen Grüßen Karl-Heinz |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 16.09.2010 15:22link editiert |
|
Folgen Sie uns auf