(0)| 17.07.2007 15:57 | |
|
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, die CPU 416F-3PN/DP (MLFB: 6ES7416-3FR05-0AB0) ist auf jeden Fall im Hardwarekatalog der STEP 7 V5.4 SP1 enthalten. Anbei das Link für den Hardware-Update: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17581199 Das Download im Internet wird in gewissen Zeitabständen aktualisiert. Sollte die gewünschte Baugruppe nicht im Katalog enthalten sein, empfehlen wir Ihnen beim Customer Support (Hotline) nach zu fragen. Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf