31.07.2013 04:29 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo smart ich hab's mal probiert die deutsche version der GSD-Datei SI0380E0.GSG in meiner englischen version von COM PB einzulesen und es hat auch nicht geklappt (gab zwar keine Fehlermeldung, aber die6ES7151-1BA02-0AB0 tauchtehinterher nicht in der Listeder I/O DP Slaves auf). Ichhabe dann mal die englische version des GSD files genommen (SI0380E0.GSE)und siehe da, schon habe ich 6ES7151-1BA02-0AB0 in der Liste der I/O DP Slaves und kann sie benutzen. Angehaengt ist die SI0380E0.GSE datei, probier es doch mal aus und sag Bescheid ob es geholfen hat. Sollte es nicht helfen und dameine COM PB version V5.1.2.2 ist (V5.1 mit SP2 und HF2), dann ruestedoch mal Deine COM PB aufHF2auf, vielleicht hilft das ja(und ggf. HF3was ich allerdings nicht benoetigte um das GSD file einzulesen). Dateianhangsi0380e0.zip (231 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 31.07.2013 04:35Cheers |
|
31.07.2013 09:11 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Danke fuer die Rueckmeldung smart verstehen tu ich es auch nicht, ist aber gut zu wissen. Bei mir ist uebrigens COM PB unter Win98SE auf 'ner VM installiert. |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf