08.10.2013 18:16 | |
Beiträge: 113 Bewertung:
|
Hi, dank dir für die schnelle Antwort. Ja, hab ich alles nochmal kontrolliert. - 24V liegen an - Die Brücken zwischen QV und S0+, und zwischen MANA und S0- sind drin - Bei der Konfiguration habe ich 0-10 V eingestellt und die nicht benötigten Ausgänge deaktiviert Ich meine mal was wegen PQW und QW gehört zu haben. Vielleicht liegt da der Fehler. Und zwar sind die Anfangsadressen für die Ausgänge bei mir standardmäßig wie folgt vergeben worden. Kanal 0: %QW256 Kanal 1: %QW258 Kanal 2: %QW260 Kanal 3: %QW262 Wenn ich nun in meinem Baustein Unscale den INTEGER Wert in das entsprechende Wort schreibe, dann mache ich das bei mir mit QW256. Muss ich hier vielleicht PQW256 verwenden? Kann da der Fehler liegen? Ich hab jetzt mal eine Grafik angehägt,aus der ersichtlich ist wie ich es in KOP projektiert habe. Gruß dynamicS DateianhangAnalogwertverarbeitung.pdf (141 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: dynamicS am: 08.10.2013 18:35 |
|
09.10.2013 07:45 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 5697 Bewertung:
|
Hallo, Sie: Wo und wann wird die Peripherieadressierung benötigt? In ihren CPU kan Prozessabbild leider nicht vergrößert oder verkleinert werden. Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf