(0)| 10.08.2007 15:10 | |
|
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Vielleicht hilft das weiter. Gruß Steffen http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/23451070?func=ll&objId=23451070&objAction=csView&caller=view&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&load=treecontent |
| 11.08.2007 21:58 | |
|
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo steidi, Nein, Du kannst an einer Schnittstelle einer S7-200 nicht gleichzeitig einen Micromaster und ein TD-200 dranhängen. Beim Betrieb eines Micromasters, wird die Schnittstelle der CPU zur Kommunikation (im ersten Zyklus beim Hochlauf der CPU in den Run Modus) mit dem USSProtokoll initialisiert, und darüber ist dann keine normale PPI Kommunikation mehr möglich. Ein TD200 funktioniert demnach nicht, ausserdem kannst Du auch nicht während dem Betrieb mit Step 7 Microwin online gehn. Abhilfe verschafft eine CPU mit einer 2.en Schnittstelle, die Du dann anderweitig nutzen kannst... Zu Micromaster mit S7-200 siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21063595 mfG... |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 15.08.2007 02:41Zuletzt bearbeitet von: neo am: 11.08.2007 21:59 |
|
Folgen Sie uns auf