(0)| 29.11.2005 10:53 | |
|
Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hallo "der_iwan", von der "Ferne" aus ist es natürlich schwer zu sagen was alles sein kann. Aber hier ein paar Tips: Kabel überprüfen. [:blush:] Projektierung prüfen. [:blush:] Es handelt sich hier um eine AS 511 Kopplung, Gruppe 1 (Nicht Gruppe 2!). Hast Du das berücksichtigt? Am besten Du schaust Dir das Kommunikationshandbuch dazu einmal an. Im Teil II Kapitel 4 stehen alle Informationen die man benötigt. (Einfach mal alles so übernehmen, wie es im Handbuch beschrieben ist) Dann sollte es auch funktionieren. (Gibt es ja schon seit paar Jahren [:)] ) Hier der Link zu dem Handbuch => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1137086 Viel Spaß |
| 29.11.2005 13:11 | |
|
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo the Brain Vielen Dank für die Tipps. Es lag am falschen Aufruf des FB 51. der_iwan |
Folgen Sie uns auf