09.04.2013 11:05 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Frank, did you succeed? |
12.04.2013 15:41 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo,zur Info: Der USB-Port 3.0 ist erst ab Windows 7 kompatibel.Anbei noch ein Link zu einem FAQ in Bezug auf PC-Adapter USB:http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37855422Mit freundlichem Gruß Cicero |
12.04.2013 15:42 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, zur Info: Der USB-Port 3.0 ist erst ab Windows 7 kompatibel. Anbei noch ein Link zu einem FAQ in Bezug auf PC-Adapter USB: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37855422 Mit freundlichem Gruß Cicero |
14.06.2013 18:53 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
VMware Workstation 8.x unterstützt ausschliesslich einen USB3 Chipsatz von NEC. Hat man einen anderen Chipsatz (z.B. Intel) und versucht ein Gerät an den Gast zu übergeben, gibt es die Fehlermeldung, z.B.„The connection for the USB device "Kingston USB DISK 2.0" was unsuccessful. The device is currently in use.“ . Gehen soll es mit VMware Workstation unter Win8. Hier die Info: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1025956 Lösungsansätze:
|
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 21.06.2013 10:33Zuletzt bearbeitet von: miami am: 29.05.2015 14:34:21Leerzeichen eingefügt (Nach der Umstellung auf's neue System fehlen die im gelegendlich in älteren Beiträgen |
|
21.06.2013 08:32 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hi, habe gerade das Posting gelesen und auf der Suche nach USBView bin ich über http://www.uwe-sieber.de/usbtreeview.htmlgestolpert. Nachdem das Tool scheinbar sehr praktisch ist, werde ich es in die Toolsammlung unter Meet and Talk aufnehmen. CU! |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.03.2014 21:36 | |
Beigetreten: 09.01.2013 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 5 Bewertung:
|
ähnliches Problem/Lösung siehe /tf/WW/de/Posts/69287#522995 |
Folgen Sie uns auf