(0)| 24.04.2014 00:43 | |
|
Beigetreten: 25.03.2008 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Hallo, Sehr geehrten, der antrieb is ein Master Drives MC 6SE7013-0EP70 Wie kann man die aktuale Position wert rezetieren? Wen man der Antrieb ausschalt und wechselt, selbe Parameter downloaden. Oder, nur ausschaltet der Encoder Stecker von Antriebe; dann die Position anzeige am Parameter r185.1 0der kk120 ist nicht ein einverstanden wert. Wersuch mit P183 von 1002 nach 0 ein zu stellen, dann die anzeige wäre richtig, Haber wenn man der Antriebe nur ausschaltet (keine Spannung) und wider einschalten die Anzeige ist wider schmutz. Wie kann man die Position richtig resetieren oder referenziern oder calibrieren?? DateianhangC:\Users\ak0109\Desktop\P183&r185.pdf (513 Downloads) |
Folgen Sie uns auf