10.04.2007 12:52 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 5911 Bewertung: (809)
|
Hallo, im nachfolgendem Link ist esbeschrieben, wie eine serielle Verbindung aufgebaut werden kann: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeID0=10803928&foldersopen0=%2D2%2D&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&objid=10804985&DataKey=10804985&basisview=4000002&viewLevel=5&wttree=cs&treeLang=de Die serielle Kommunikationfunktioniert aber nur mit dem Starter ab V4.0! Die älteren Starter Versionen (wie z. B. 3.2)sind nicht unterstützt. Mit freundlichem Gruß, TechTeam |
With best regards, |
|
10.04.2007 21:57 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Danke! Mit der Starter Version 4.0.1.0 hats funktioniert. |
11.09.2007 06:08 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Hallo! Die Kommunikation mit Starter über RS232 funktioniert problemlos. Esgibt jaauch die Möglichkeit mit einem PC Adapter über die Profibus - Schnittstelle zu komunizieren. Hat jemand von euch das schon mal probiert. Geht das gut. Kann ich mich z.B. mit PC Adapter CP5611 über die Software Starter kommunizieren. |
Zuletzt bearbeitet von: Mike1983 am: 11.09.2007 06:56 |
|
11.09.2007 09:43 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 22410 Bewertung: (3017)
|
Hallo, Eine Kommunikation über eine Profibus CP (CP5611/CP5511/CP5512) ist ohne Probleme möglich. Wenn es eine Direktverbindung zwischen PC und S120 ist muss in den Schnittstelleneigenschaften das Kontrollkästchen "PG ist einziger Master am Bus" aktiviert sein. Gruß Christoph |
13.09.2007 14:38 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Hallo! Die Kommunikation mit dem PC-Adapter Mpi/DP auf COM geht, allerdings nur mit 19200 als Geschwindigkeitseinstellung. Das ist mir zu langsam. Jetzt hab ich einen PC-Adapter USB auf Mpi/DP probiert allerdings funktioniert das noch nicht so richtig. Je nach Geschwindigkeitseinstellungmuss man 2-3 mal auf online gehn und beim 4 mal gehts dann. Gibts da Irgentwasdas ich vielleicht übersehn hab? Was schaff ich max. mit derCU320? 1,5Mbit sollte kein Problem sein oder? Danke Mike |
Folgen Sie uns auf