(0)| 26.06.2014 08:32 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hi thompo, was verstehst du unter "Parameter"? Schöne Grüße Peter |
| 26.06.2014 08:41 | |
|
Beigetreten: 03.02.2012 Letzter Bes: 30.10.2025 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo! Ich möchte gerne die Hardwarekonfiguration ändern. Gruß Thompo |
| 26.06.2014 08:47 | |
|
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hi Thomas, mit Bordmitteln geht das nicht! Die Webseiten der CPU können keine Projektierungssoftware ersetzen. Sie dienen eher der Anzeige was gerade so auf der CPU los ist. Was du aber (mit relativ großem Aufwand) machen kannst: Du kannst dir "Anwenderdefinierte Webseiten" bauen und ein entsprechendes CPU-Programm schreiben, das mit diesen Webseiten korrespondiert.So könntest du die gewünschten Parameter dann auf Anforderung der Webseite auch in der CPU ändern. Schau mal hier rein: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59193560 Schöne Grüße Peter |
| 26.06.2014 08:55 | |
|
Beigetreten: 03.02.2012 Letzter Bes: 30.10.2025 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Danke für die Inforamtion. Dann gibt es ja eine Möglichkeit. Gruß Thomas |
| 26.06.2014 11:11 | |
|
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2682 Bewertung:
|
Neue Frage gesplittet nach Ist eine Hardwarekonfigurationsänderung per SPS Programm möglich?. Gruß O_Moderator |
Folgen Sie uns auf