11.10.2007 22:47 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Frisch, zunächst malfolgendes: Vieles (vieleicht sogar sämtliche deiner zunächst anstehenden Fragen) hättest du durch ein wenig Stöbern und/oder Suchen (nach Mischer, Mischersteuerung) oder auch nur durch Lesen der Themen auf der Startseite des (deutschen) LOGO-Forums durch Selbststudium beantworten können! Es macht ünnötigen Aufwand und ist auch nicht wirklich förderlich, einfach mal in die Runde zu fragen und zu hoffen einer/eine wird sich dem schon annehmen. Für viele und insberondere grundsätzliche Frage- und Problemstellungen sind hier im Forum Lösungsansätze und/oder ausgearbeitete Lösungsvorschläge diskutiert. Sicher, manches muss an die eigenen Bedürfnisse, Randbedingungen und Wünsche angepasst werden - und da wird es dann meist interessant.... So hier nun ein Link zu einigen Themenbezogenen Infos und demVorschlag derRealisierungeiner witterungsgeführte(n) Mischersteuerung aus der dann im Zuge der Schaltungsentwicklung eine vollständige Heizanlagensteuerung wurde. Sieh dir einfach mal die Entwicklung der eigentlichen Mischeransteuerung an. Abgesehen von der Anpassung der Parameter zum Funktionsverhalten sind bei der von dir gewünschten Schaltung die SOLL- und IST-Temperaturen (und deren Anpassung) zu behandeln. Als Ausgänge werden Signale bereitgestellt einen Mischer (AUF und ZU) anzusteuern. Sicher müssendie dortigen Schaltungsvorschläge angepasst werden: Die Analogeingänge müssen auf PT100 (am besten an ein PT100-Zusatzmodul angeschlossen; wegen Auflösung und hardwareseitiger Linearisierung) und den von die gewünschten wertebereich angepasst werden, ebenso die Skalierung und die Bildung des Sollwertes (ganz einfach 38 °C, wobei die in einer Variante vorgesehene +/- Korrektur ggf. interessant bleibt). Alle Nicht benötigten Schaltungsteile (Bezüglich Heizungssteuerung etc.) können entfallen. Weiterhin sind natürlich die Parameter verschiedener Blöcke (zur Beeinflussung und Einstellung des Regelverhaltens etc.) anazupassen. Dann sollte eine "Basisversion" zur weiteren Funktionsergänzung (und Anpassung von Anzeigen und Werteingaben....) und zur Diskussion hier im Forum mit deinen Randbedingungen (und Deteilfragen dazu) entstanden sein. Also auf gets.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf