01.08.2014 10:38 | |
Beiträge: 3609 Bewertung:
|
Import einer Frage des UsersReinW
|
01.08.2014 16:43 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
30 Verbindungen? Sehe dir mal die technischen Daten der 300 CPU's an. |
04.08.2014 09:54 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ich weiss das eine 300-CPU je nach Typ 12-16 Verbindungs-Ressourcen besitzt. Deswegen stellt sich mir die Frage, was ich für alternativen habe? |
04.08.2014 14:18 | |
Beigetreten: 13.10.2005 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Mal eine Frage dazu: Ist es nicht möglich, direkt mit WINCC auf die ca. 30 CP`s zu zugreifen? Gruß Uwe |
05.08.2014 18:43 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Verbindungsvielfalt scheint ja ein Steckenpferd von dir zu sein, oder warum trittst du mittlerweile unter 3 Namen hier im Forum auf? |
06.08.2014 09:21 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Morgen, oh da wo du es sagst fällt es mir auch auf... |
Folgen Sie uns auf