04.01.2013 14:01 | |
Beigetreten: 04.01.2013 Letzter Bes: 30.04.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Wie so oft zahlt sich Hartnäckichkeit aus!Nach ca. 1 ½ Tagen de-/installieren und probieren läuft ProTool nach Update von WinCC nun wieder integriert. System: Virtuelle Maschine unter VMware Workstation V8.0 Windows XP Pro SP3SIMATIC Step7 V5.4+SP5ProTool V6.0 SP3WinCC 2008 flexibel SP3Schlussendlich habe ich WinCC und ProTool deinstalliert, wobei ich ProTool nach dieser: „Beitrags-ID 18697689“ Anleitung entfernt habe. Dann habe ich ProTool installiert und mich von der Funktionsfähigkeit der ProTool-Integation überzeugt, indem ich aus dem SIMATIC Manager ein ProTool-Projekt geöffnet habe. ProTool und SIMATIC Manager wurden nun beendet. Dann habe ich WinCC installiert und anschließend ProTool aus dem Windows-Start-Menü gestartet und das ProTool-Projekt direkt aus Protool erneut geöffnet; wobei ich nicht sagen kann, ob dieser Schritt notwendig war. ProTool wurde nun beendet. Zuletzt wurde der SIMATIC Manager gestartetund ein ProTool- und ein WinCC-Projekt konnten integriert geöffnet werden. Ich denke, dass der Schlüssel zur vollständigen ProTool-Integation das komplette Deinstallieren von ProTool UND WinCC ist. |
23.08.2013 11:33 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Mir ging es genau so, Super Tip |
Folgen Sie uns auf