09.10.2014 16:24 | |
Beigetreten: 17.09.2013 Letzter Bes: 28.02.2023 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hi fecom1, ich würde vermuten, dass das SMX Interface nicht threadsafe ist, da man auch bei Kommunikation von Steuerung und Programm einen "Hand-shake" braucht. Also denke ich, dass 2 Threads auch so einen Handshake benötigen. Hier findest du ein kurzes Video zu diesem Thema. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/67217690 Grüße Pakeki |
10.10.2014 09:50 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hi Pakeki, danke! Ja, das hab ich schon befürchtet ;-) Ich werde einfach auf Nummer Sicher gehen und die API Aufrufe mit einem Mutex sperren! Gruß fecom1 |
Folgen Sie uns auf