(0)| 31.10.2007 07:46 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, poste doch mal dein Prog. Werde mir das mal ansehen. Gruss Helmut |
| 31.10.2007 08:25 | |
|
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo! Hab gerade was rausgefunden: Ich habe noch ein Programm "Meldungstest" geschrieben, wo die Meldungen nur im Main-Programm über einen Merker aufgerufen werden. Dort gehts! Im "Step...."-Programm werden die die Meldungen jedoch in den Unterprogrammen aufgerufen. wenn man den Programmstatus im Betrieb abfragt, scheint zwar alles richtig zu laufen, d.h. die Freigabebits werden gesetzt und auch wieder rückgesetzt. wenn ich aber das TD anschliesse, bleiben die Meldungen trotzdem bestehen... Kann das daher kommen, dass das unterprogramm deaktiviert wird, bevor in demselben das Freigabebit geresetet wird?? und wenn ja, sollten Meldungen dann nur über das Mainprogramm ausgegeben werden??? Ich schicke Dir mal die beiden Programme! Gruss DateianhangZIP_Archiv_071031.zip (169 Downloads) |
Folgen Sie uns auf