(0)| 04.12.2007 07:51 | |
|
Beiträge: 17 Bewertung:
|
leider habe ich kein CP. Die Netzwerkkomponenten sind: zwei CPU 315-2 und DP/DP-Koppler. Ich habe geschafft 64 Byte mit DPRD_DAT/DPWR_DAT zu übertragen. Und muss mein DB irgendwie Stuck bei Stuck schicken/empfangen. |
| 05.12.2007 07:04 | |
|
Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo GAD, das hatte ich schon verstanden, daß du keinen CP hast... ruf mal in deinem programm den sfb12 mit einem instanz-DB auf => CALL SFB12, DB1 dann klickst du auf den aufruf und betätigst F1. da erhälst du eine gute onlinehilfe zu diesem baustein. => ...65534 Byte bei S7-400 und S7-300 über eine integrierte Schnittstelle... ich denke, mit diesem baustein kannst du dein ziel erreichen... vile grüße sven |
| 06.12.2007 07:56 | |
|
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Sender: |
| 06.12.2007 15:20 | |
|
Beiträge: 521 Bewertung:
|
hi GAD, als erstes lass mal die ganzen "SET" weg. die benötigst du nicht, bzw könnten zu verwirrungen führen. NW1: U E1.0 FP M10.0 =M20.0 U M20.0 S M20.1 NW2: L 100 T MW10 NW3: CALL FB 12, DB12 REQ := M20.1 R := FALSE ID := W#16#1 R_ID := DW#16#1 DONE := M20.2 ERROR := M20.3 STATUS := MW21 SD_1 := P#DB100.DBX0.0 BYTE 100 LEN := MW10 U M20.2 R M20.1 UN M20.3 SPB wei1 L MW30 T MW56 wei1: NOP 0 BEA ich bekomme immer ein Fehler: ERROR = "1", STATUS = "1" => Fehlerbeschreibung: · Kommunikationsprobleme, z. B. Verbindungsbeschreibung nicht geladen (lokal oder remote) · Verbindung unterbrochen (z.B. Kabel, CPU ausgeschaltet, CP in STOP) · Verbindung zum Partner noch nicht aufgebaut · FB ist auf einer S7-400-CPU nicht ablauffähig · zusätzlich S7-300:- Maximale Anzahl paralleler Aufträge/Instanzen ist überschritten. da mußt du erst mal ansetzen und suchen... viel erfolg sven |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 06.12.2007 15:20 |
|
| 07.12.2007 00:34 | |
|
Beigetreten: 11.05.2007 Letzter Bes: 27.07.2025 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo Leute, Mit dem DP/DP Koppler kann man nur 244 Bytes pro Richtung versenden, und das geht über E/A-Adressen. Les mal im Profibus-Handbuch nach. Wozu hast du den DP/DP Koppler überhaupt eingebaut? mfg Manfred |
Zuletzt bearbeitet von: mayer-automation am: 07.12.2007 00:51 |
|
| 07.12.2007 11:10 | |
|
Beiträge: 521 Bewertung:
|
danke, für die info. hät ich auch mal kucken können... dann wirds so nichts! |
Folgen Sie uns auf