16.04.2015 15:33 | |
Beigetreten: 12.07.2014 Letzter Bes: 30.08.2025 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mal eine Frage: Ich soll für einen meiner Kunden eine Prozesskühlanlage bauen, der Kunde wünscht das aber nicht mit einer normalen S7-300 CPU + zusätzlichem HMI (so hätte ich das nämlich auch geplant) sondern nur ein HMI-Panel mit integrierter SPS (Simatic MP mit WinAC an einem Zentralen Schaltschrank). Die Programmierung sollte mit Simatic-Kenntnissen kein Problem darstellen. Welche Komponenten nutzt man hier eigentlich für Ein- und Ausgänge? Also ich bräuchte in diesem Falle ca. 37 Digitaleingänge, 8 Analogeingänge (0-20mA bzw. 4-20mA), 4 Analogausgänge (0-20mA bzw. 4-20mA) und 20 Digital- bzw. Relaisausgänge, PROFINET Schnittstelle für Sm@rtServer-Zugang zur Visualisierung an normalen Kunden-PCs über das Netzwerk (LAN). Welche Komponenten könnte ich dort nutzen, was kann eventuell im laufe des Betriebes dann auch bei Bedarf erweitert werden. LG...Mario |
Folgen Sie uns auf