23.01.2008 09:39 | |
Beigetreten: 20.11.2007 Letzter Bes: 28.03.2025 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Unterstützt die WinAC RTX den AR_SEND Baustein? |
24.01.2008 07:04 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo lucky louis, ich hab grad mal geschaut. es handelt sich ja um den SFB 37. ein systemfunktionsbaustein, welcher in der cpu vorhanden sein müßte. ich hab mal bei mir in der RTX geschaut, da ist er nicht vorhanden, was noch nicht unbedingt bedeutet, daß er nicht unterstützt wird. manchmal werden ja SFB's mit optionspaketen nachgeschoben. allerdings steht in der onlinehilfe von step7 als AS => S7-400 ob da die RTX mit drunter fällt halte ich für fraglich. vielleicht weiß es noch ein anderer user genauer viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
12.02.2008 06:49 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
danke für die info. da lag ich ja gar nicht so daneben... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf