(0)| 28.12.2015 15:43 | |
|
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo,
bei mir das gleiche Thema, selbes Verbindungsmakro etc. folgende Erweiterung: Wenn ich versuche die Drehrichtung umzukehren läuft es so: FU ist erstmal aus bekommt aber einen Sollwert (analog von der SPS) und wenn der zugewiesene digitale Eingang des FUs das Signal für die Drehrichtungsumkehr bekommt wird auch ein negatives Vorzeichen am FU angezeigt. Soweit so gut. Wird der FU nun angeschaltet fährt die Drehzahl hoch aber in "positiver" Richtung und das Vorzeichen verschwindet. Der Motor dreht sich dann auch tatsächlich nur in die eine Richtung, egal was man ihm vorher für eine Drehrichtung vorgibt. Hat Jemand eine Idee? Viele Grüße
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: akvolow am: 28.12.2015 15:45:13Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 29.12.2015 07:33:49Neue Überschrift nach Splitten; Referenzen eingefügt |
|
Folgen Sie uns auf