(0)| 14.04.2008 11:54 | |
|
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Goose, Welches Kabel verwendest Du denn? Wichtig ist, dass die Einstellungen richtig sind. Ich nehme mal an, Dass Du eine PC-Runtime haben willst. Dann müssen nämlich auch die Einstellungen der PG/PC Schnittstelle passen. Wenn Du 'nur' ein Panel verwendest, dann reicht es, wenn unter WinCCFlexible die Kommunikation richtig eingestellt ist. Hier gibts einene FAQ für die notwendigen Einstellungen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28263099 HMI und S7-200 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14188898 teilweise sind auch noch die Beiträge die für Protool RT geschrieben wurden interessant: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16650850 Wenn Du weitere Fragen hast, dann poste doch auch mal, was Du für WinCC Flexible Gerät, Kabel, Einstellungen PPI - Schnittstelle der CPU, ... mfG... |
Folgen Sie uns auf