14.09.2016 15:50 | |
Beigetreten: 12.09.2016 Letzter Bes: 19.12.2019 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo SET-Team, ich habe eine Gruppenabschaltung bei einer Sicherheitsfunktion und weiß ich nicht, wie ich am besten die Auswertung strukturiere. Durch eine Tür werden drei Aktoren abgeschaltet. Die Logik ist in einer F-CPU programmiert und die drei Aktoren sind parallel abgeschaltet: Aktor1 durch Ventil, Aktor2 durch G120C und Aktor3 durch Schütz. Ich würde drei Sicherheitsfunktionen für die Auswertung vorsehen. Was ist eure Empfehlung? Danke! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 15.09.2016 10:09:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf