(1)| 12.12.2016 11:21 | |
|
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 476 Bewertung:
|
Ich grüße Euch, liebe COMOS Anwender und Admins, in das COMOS-Forum auf Englisch, wurden die Links zu eine Übersicht-Seite für COMOS eingetragen, hier der ===> Link. Von diese Übersichtseite, welche im Moment auf Englisch und Deutsch zu Verfügung steht, könnt Ihr in verschiedene Richtungen weiter navigieren. Zbs. - zu der Support-Seite, um eine Supportanfrage aufzumachen; - zu der FAQs, die häufig gestellte Fragen, wo die Lösungen/Antworten prima dokumentiert und erklärt worden sind; - Dokumentation für COMOS usw. D.h. für Euch: - die Übersichtseite besuchen, - strg und d drucken, damit diese in die Favoriten gespeichert wird (eventuell ein passende Name eintragen) - bei Bedarf nur eine/diese Seite ansteuern, da seid Ihr dann immer richtig. Übrigens: diese Seite wird weiter ausgebaut, so ist darin weiter unten zu lesen. Eure Anregungen und Meinungen sind bei der zuständigen Admin bestimmt gerne gesehen, seine Kontaktdaten sind am Ende der Seite zu finden. Viel Spaß und Erfolg wünscht Euch Euren SuperPippo |
Folgen Sie uns auf