28.11.2016 09:30 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Wie aranel schon schrieb ist die Version entscheidend. Protool ist da genauso gnadenlos wie WinCC flexible. Die Runtime läuft nur wenn das Projekt mit der gleichen CS-Version generiert wurde. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.12.2016 06:50 | |
Beigetreten: 15.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2023 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Ja habe definitiv die Falsche Version, schonmal ein Danke an alle. |
14.12.2016 06:06 | |
Beigetreten: 15.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2023 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
so endlich das update installiert... läuft. Danke an alle |
Folgen Sie uns auf