25.04.2008 15:16 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage habenwir ein paar Informationen. Laut der Verträglichkeitsliste (siehe Link) ist für die STEP 7 Version V5.4 mit WinAC MP V3.0 zusätzlich ProTool /Pro V6.0+SP2 erfordlerlich. Es könnte sich hier um ein Kompatibilitätsproblem handeln, wenn Sie von ProTool gar nicht oder nur eine Vorgängerversion installiert haben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18734363 Wir empfehlen auch, das SP3.1 zur STEP 7 V5.4 zu installieren, wenn Sie es noch nicht installiert haben. Anbei der Link zum Download: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26578452 Mit freundlichem Gruß Cicero |
28.04.2008 12:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Cicero, Danke für den Tip! Habe das Step7 SP3.1 installiert und jetzt ist das Panel wieder erreichbar. Grüße aus Wismar. |
Folgen Sie uns auf