07.08.2008 11:06 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo, der Frequenzsollwert kann geändert werden, wenn der Micromaster 430 im Zustand "Inbetriebnahme" oder "Betriebsbereit" ist. Im Betrieb kann der Frequenzsollwert nicht geändert werden. P1000 = die Auswahl des Freqeunzsollwerts. Hier ist mal der Link zur Parameterliste http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24479411 und zur Betriebsanleitung des MM430. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24479264 Vielleicht kann das dir helfen. Gruß Thomas |
Folgen Sie uns auf