20.04.2018 16:35 | |
Beigetreten: 10.03.2015 Letzter Bes: 01.08.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Mahlzeit, eine Frage, die mir Kopfschmerzen macht: Ich arbeite seit kurzer Zeit in Ghana und bin verantwortlich für viele, teils sehr alte Maschinen, die PLC gesteuert sind. Auch gibt es keine "Original-Software" nur die Downloads aus der CPU und ProSafe dowload von den HMI. Nun meine Frage: Wie kann ich eine mit ProSafe gespeicherte Datei in WinCC öffnen und bearbeiten? Einen direkten Rücktransfer kann ich nicht aufrufen. Irgendeine Idee? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 23.04.2018 10:33:30Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.04.2018 10:37 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel WinCC flexible wurde in der Konferenz SIMATIC WinCC flexible veröffentlicht. Gruß |
Folgen Sie uns auf