19.08.2008 12:31 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Hallo IrisT 1. Du must zwei Motordatensatze (DSD) verwenden. Die kannst Du z.B. über einen digitalen Eingang umschalten 2. ja 3. Ich verstehe deineFrage nicht 4. Kann ich den FU direkt an einen Motor anschließen oder brauche ich einen extra Motorschutz? Der FU schützt sich und den Motor (Wenn die Motor.-Parameter und die Verdrahtung korrekt sind. Der Motorschutzschalter ist eh nur für 50Hz Sinus ausgelegt. Lass ihn weg! (siehe auch: /tf/WW/de/Posts/1574) 5.Genügt es den Fu mit einer 3-poligen Sicherung und einem Motorschutzschalter abzusichern ? EinSicherungstrenner reicht! (Ich meine das Teil, in dem drei Sicherungen sind, die dann zusammen "gesteckt" oder "gezogen" werden) >ihr würdet mich sehr helfen Dir, nicht Dich! |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 19.08.2008 12:34Zuletzt bearbeitet von: miami am: 19.08.2008 12:32 |
|
Folgen Sie uns auf