06.11.2018 08:00 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen ich habe eine Problem mit eine Wechselrichter Siemens Simovert VC Master Drives 670kW. 6ES7136-5Hg62-4BA-Z. Das Regler im PMU zeigt Einschalt Bereit dann kommt Vorladung , das Prozes Zyklus Widerholt sich immer Dauer, wo kann das Problem liegen , es kommt keine Störung Meldung , der regler Startet nicht . Bitte wenn jemand kennt sich aus melden bitte. Mit Grüß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.11.2018 10:13:44Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.11.2018 17:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Ist das eine neue Anlage, oder tritt der Fehler erst jetzt nach längerer Betriebszeit auf? |
Folgen Sie uns auf