(0)| 28.11.2018 16:19 | |
|
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 15.01.2026 Beiträge: 4496 Bewertung:
|
Hi, ich kenne die Meldung so nicht. Normalerweise können HSPs dann nicht installiert werden, wenn die Step 7 Version zu alt ist aber Du hast V5.5 SP4 mit HF8. Manche HSPs erfordern HF11 - wäre ein Versuch wert. Evtl. ist auch Dein Simatic Manager defekt - evtl. mal eine Reparaturinstallation vom SP4 durchführen. Hast Du mal versucht alle HSPs zu installieren oder willst Du nur bestimmte installieren? Download von Hotfix 11 zu STEP 7 V5.5 SP4 und STEP 7 Professional 2010 SR4Gruß, Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 28.11.2018 16:19:44
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 29.11.2018 09:38 | |
|
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 10.12.2025 Beiträge: 177 Bewertung:
|
Wie es scheint habe ich mir das Ei selbst gelegt Hatte vor eingiger Zeit die GSDML-Dateien der Version V2.34 installiert. Laut Siemens-Forum (hier die Quelle) wird die V2.34 von Step7 V5.5 SP4 HF11 nicht unterstützt, bzw. erst die V5.6 kann damit was anfangen. Habe zum Testen die V5.6 geladen und installiert, siehe da, die nicht installierten HW´s lassen sich jetzt installieren. Bekomme ich die V2.31 irgendwie wieder rückgängig installiert, bzw. die V2.34 deinstalliert ?. Gruß Dirk |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 30.11.2018 13:50 | |
|
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 10.12.2025 Beiträge: 177 Bewertung:
|
Hallo Christoph, vielen Dank für die Hilfe. Wünsche Euch ein schönes und erholsames Wochenende Gruß Dirk |
Folgen Sie uns auf