(1)| 12.12.2018 13:42 | |
|
Beiträge: 57 Bewertung:
|
Hallo ich hoffe mir kann jemand mit meiner AWL helfen. Da ich das alles vorerst nur theoretisch erarbeiten kann. Ich möchte den Analogwert der im DB110DBD130 abgelegt ist automatisch, bei erreichen der Enlage E8.5, in den DB110DBD152 als Festwert schreiben und speichern damit dieser Wert als Vergleichswert genutzt wird, bis wieder die Endlage E8.5 erreicht wird. (sowas wie eine Einpunktkalibrierung halt) Kann ich das über Laden und Transferieren machen? Und ist das dann auch ausfallsicher? Ich bin auf dem Gebiet noch bisher ein Neuling Ich würde das so in etwa machen: U E8.5 Endlage oben L DB110.DBD130 T DB110.DBD152 Gruß und Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 13.12.2018 07:24:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 03.01.2019 12:54 | |
|
Beiträge: 57 Bewertung:
|
Grüßt euch und ein frohes neues Jahr noch, ich habe mich nochmal hingesetzt und das beschriebene Programm nochmal überdacht, da ich noch nicht weiß wo ich diese Sprungmarke hinsetzen soll Im Anhang habe ich mal ein paar Scrennshots von den Änderungen zu dem alten Programm gemacht. Die Bilder, wo "Upgrade dabei steht da wurden Änderungen oder Erweiterungen zum Orginalprogramm gemacht. (Netzwerk 50 bis 52 wurden hinzugefügt, Netzwerke 34 und 35 mit dem DB110.152 erweitert. Da stand vorher ein normaler Wert drin. Kann ich das auch so machen? Grüße DateianhangProgrammänderungen.zip (222 Downloads) |
Folgen Sie uns auf