01.03.2006 16:36 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung: (24)
|
Hi Hoppel, Temperatur Messen, Regeln: Ja Luftfeuchte Messen, Regeln: Ja Bewässerung nach Tageszeit: Ja Auswerten der Daten am PC: nicht ohne Aufwand --> Es gibt ein Modemmodul für die LOGO! mit der du letzt endlich deine Daten auf den PC bringen kannst um sie dort auszuwerten und zu archivieren. Weitere Informationen zu dem Modem hab ich als PDF angehängt. Ist aber nicht das aktuelleste Dokument. Auf PC Seite brauchst du halt einen Telefonanschluss mit Modem. Wenn dir das Ganze zusagt meld dich einfach nochmal [;)] Grüzi Lifrasil DateianhangInternet_LOGO.pdf (353 Downloads) |
03.04.2006 16:46 | |
Beigetreten: 03.04.2006 Letzter Bes: 21.09.2006 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hi Kollege.. a) Es existieren sog. Enthalpie-Sensoren (Temperatur und Luftfeuchte) b) Analogeingang AM2 verwenden Die Geschichte mit dem "computer" könnte Dir das CM/KNX lösen. Kommst Du auf die L&B2006? Dann Guckst Du mal beim Siemens-Logo-Stand vorbei. Gruss PeterPan |
Zuletzt bearbeitet von: PeterPanCH am: 03.04.2006 16:47 |
|
Folgen Sie uns auf