18.04.2006 20:33 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Wie kann Ich ubertragen Variable gelesene von SPS in WinCC zu Variable DDE in WinCC ? |
18.04.2006 21:35 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, Kann man irgendwo solche fertige C-scripte finden? Ich habe sehr wenig Erfahrung mit C-scripten. Gruss AJ |
19.04.2006 10:29 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo AJ in WinCC kannst Du per Script (C oder VBS-funktionen) verwenden, um Werte aus der Steuerung zu lesen bzw. zu schreiben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2952161 Eine sehr gute Beschreibung und Beispiele findest Du in der WinCC online hilfe unter: "Arbeiten mit WinCC > Funktionsbeschreibungen > interne Funktionen > tag > z.B. Gettagdouble" Es gibt im Netz viele Tutorials für C-Programmierung: http://www.resourcecode.de/view.php?id=736 http://www.wildmag.de/issue02/vc_tutor.htm Nemo |
Zuletzt bearbeitet von: Nemo am: 20.04.2006 07:58 |
|
19.04.2006 20:44 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Viellen Dank fuer die Hilfe. Ich habe kurze C-script, die funtioniert geschrieben. Mit freundlichen Gruessen AJ |
Folgen Sie uns auf