26.11.2008 14:14 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo A.Enka, der MMV 6SE32 ist leider schon ein ziemlich altes Gerät. Und wird so ohne weiteres mit der neuen Sofware nicht mehr funktionieren. Mit DriveMonitor sollte es aber halbwegs gehen. Zum Verbindungsaufbau: 1 das OPM muss über eine externe 6V Spannungsversorgung (Conrad) versorgt werden. 2 das Programm "Simovis" im OPM2 Menü anwählen und nicht bestätigen. alles ander wie gehabt. Habe einge Infos ausgegraben (anbei) Viel Spaß DateianhangOPM2.zip (339 Downloads) |
27.11.2008 13:45 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Danke, kann sein werd mich darum kümmern |
Folgen Sie uns auf