(0)| 22.11.2008 18:50 | |
|
Beigetreten: 19.04.2008 Letzter Bes: 13.04.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo, ich sitze jetzt schon ein paar Stunden an diesem Projekt und komme nicht drauf wo mein Fehler ist. Ich habe ein Projekt bei dem ich über eine Turbine den Durchfluss auf dem Display anzeigen möchte. Der erste Zähler (HC0) funktioniert einwandfrei, bei dem dem zweiten Zähler (HC1) habe ich das Problem das dieser kontinuierlich hochläuft und sich auch nicht regeln lässt. Hängt das vielleicht damit zusammen das ich denInterrupt falsch zuordne. Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke Dateianhangschnelle_zaehler2.zip (121 Downloads) |
Folgen Sie uns auf