17.03.2020 15:50 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 6040 Bewertung:
|
Hallo zusammen, die Lösung via Skript (https://support.industry.siemens.com/cs/document/52248627) funktioniert auch mit einer Firmware >V4.8. Was nicht funktioniert, ist neu hinzugekommene Funktionen/Parameter/... zu testen, dafür stehen im Anhang des Safety Handbuchs Beispiele: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109760403. Zusammengefasst: Firmware V5.1 mit dem Funktionsumfang der V4.8 ist kein Problem. Für Funktionen, die noch nicht in der V4.8 enthalten waren, kann das Handbuch zu Rate gezogen werden. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf