22.03.2020 15:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 35949 Bewertung:
|
Nimm statt Schalter eine Schaltfäche. Unter den Ereignissen wähle "Drücken". Dann unter "Bitbearbeiteitung" die Funktion "SetzeBitWährendTasteGedrückt". Im Anhang ein Beispiel (TIA V13 SP2, LCS V8.0). DateianhangKTP400 mit 2 LOGO!8.zip (251 Downloads) |
22.03.2020 18:46 | |
Beigetreten: 07.11.2009 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Hilfe, klappt einwandfrei. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.03.2020 19:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 35949 Bewertung:
|
Hallo togel, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf