(0)| 16.12.2008 10:51 | |
|
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Hallo, OP15-C1 und OP15-C2 sind nicht vollständig kompatibel. Im wesentlichen geht es hier um die verschiedenen Kopplungsmöglichkeiten. Anbei ein Auszug aus diesem Link: Die Variante OP15/C1 entspricht funktional dem OP15/B und bietet darueberhinaus 8 Softkeytasten unter dem Display, die eine kom- fortable Bedienung an der Maschine erlauben. Neben dem OP15/C1 wird die Variante OP15/C2 angeboten, die eine SIMATIC S5-Kopplung ueber SINEC L2-DP sowie die SIMATIC S7-Kopp- lung ueber MPI/PPI ermoeglicht. Mit dieser Variante kann nicht an SIMATIC S5 ueber AS511,FAP, SINEC L1 gekoppelt werden. |
Folgen Sie uns auf