(0)| 26.01.2021 13:02 | |
|
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 08.12.2025 Beiträge: 1725 Bewertung:
|
Servus breaker, Meldung: Cannot connect to "FSAFB": Errorcode 0x0000 400F! Zu dem Fehlercode 400F! kann ich keine Infos finden. In der Regel sind die Fehlercodes in der Datei S7Chnerrordeu.chm und C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin erklärt Am besten die erstellest für die Siemens Support eine SR und sammelst mit dem SAS Tool auch gleich die Diagnosefiles ein. Wie können Sie Diagnose- und Systeminformationen effizient einsammeln? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/65976201 Gruß schufri |
Folgen Sie uns auf