10.11.2020 19:11 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 91 Bewertung: (0) |
Kann mir da keiner weiter was zu sagen? |
11.11.2020 14:19 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 3174 Bewertung: (491) |
Hallo S_Liner, wenn auf der CPU nicht bereits die Firmware V3.3.17 läuft, so würde ich an Deiner Stelle noch ein Firmware-Update versuchen. Auch, wenn das von Dir beschriebene Verhalten nicht unter den Besserungen der Firmware-Updates zu finden ist. Sollte dies auch nicht helfen, dann versuche es mit einem Support Request. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.11.2020 14:59 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 91 Bewertung: (0) |
Ok vielen Dank |
Folgen Sie uns auf