16.01.2011 14:58 | |
Beigetreten: 22.12.2005 Letzter Bes: 15.08.2025 Beiträge: 62 Bewertung:
|
Hallo, das Du nichts zu diesem Thema findest wundert mich. Im Handbuch ist von Seite 35 bis 58 eigentlich alles beschrieben. Das Handbuch findest Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/43715176 In Deinem Fall musst Du die Profibusschnittstelle (CP5611) und eine der beiden Ethernetschnittstellen auf je einen IF-Steckplatz der WinAC RTX stecken. Grüße avoss |
18.01.2011 08:42 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo, im Anhang habe ich mal ein Beispiel angefügt. (WinAC_RTX mit Profibus DP und Profinet I/OSchnittstelle in der HW-Konfig projektiert) Ob Du das so verwenden kannst, hängt davon ab, ob der IPC diese Schnittstellen Onboard hat. Wenn Du noch eine weitere Ethernet - Schnittstelle am Gerät hast, die Du für irgend etwas anderes verwenden kannst, brauchst Du die in der HW-Konfig nicht anlegen. DateianhangPnunddp.zip (410 Downloads) |
Folgen Sie uns auf