22.10.2010 09:26 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, hallo Helmut_13, ich habe mich wohl zu früh gefreut. Leider funzt die Kommunikation mit MPI -Kabel über Profibus nur zum Teil. Ich kann über die MW die S7-214 in Stop oder Run versetzen. Wenn ich aber versuche ein größeres Programm zu übertragen funzt es nicht und die Übertragung wird abgebrochen. (CPU download oder CPU Clear klappt nur zum Teil) Wenn ich versuche den CP5611 auf PPI umzustellen, funktioniert es gar nicht. Es kommt die Meldung, dass der Port nicht geöffnet werden kann, oder das eine andere Applikation ihn benutzt (J_Bell: Ich denke mal das Du das meinst) Als Applikation ist aber nur MW geöffnet. Wenn ich die CP5611 - Schnittstelle für PPI konfiguriere wird aber PPI als Zugangspunktnicht nur MW zugeordnet, sondern auch Step 7. (Weis nicht, ob man das auch trennen kann) Es liegt m.E. auf jeden Fall an der Schnittstellenparametrierung vom CP5611 vom FieldPG. Wenn ich mit dem anderen Field PG über PC/PPI Kabel mit der S7-214 kommuniziere kann ich ohne weitere Probleme alles machen. Auch ein größeres Programm downloaden. Kann man irgendwie den Kommunikationstreiber für das PC/PPI Kabel bekommen ? Leider kann ich ihn nicht als Schnittstelle beim Field PG, welches Probleme macht, hinzufügen oder anwählen. Oder habe ich irgendeine Einstellung noch nicht korrekt vorgenommen ? Es müsste eigentlich doch auch gehen, wenn ich den CP5611 für PPI konfiguriere ? Oder ist die CPU Type so alt, dass es eben nur mit PC/PPI Kabel "richtig" funktioniert ? Ich habe ein paar Bilder von meinen Versuchen mit angehangen. Habt Ihr noch einen Tipp für mich ? DateianhangVersuche.zip (152 Downloads) |
22.10.2010 12:09 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo, ich habe mal über das Tool "PC Station Einstellen" den CP5611 auf PPI eingestellt und eine Netzdiagnose gemacht (Siehe Bilder im Anhang) Gemeldet wird da der Fehler: (0xa320) DLL/VXD als Datei nicht gefunden oder Gerät nicht aktiv. Wenn ich auf Profibus umstelle ist alle i.O. Wo kann ich die Treiberdatei für PPI finden, und in welchen lokalen Ordner muss ich sie kopieren ?
DateianhangPC_Station_Einstellen.zip (191 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 22.10.2010 12:10 |
|
22.10.2010 12:26 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo, im Anhang auch mal die Bilder, wenn ich auf Profibus umstelle. Es wird dann kein Fehler gemeldet, aber die Kommmunikation mit MW zur S7-214 funktioniert wie gesagt nur zum Teil. Gruß Eleu DateianhangPC_Station_Einstellen_Profibus.zip (179 Downloads) |
25.10.2010 07:27 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo, ein Hochrüsten der MW auf SP7 hat den Kommunikationsfehler beseitigt. Siehe Link Ich kann jetzt den CP5611 für PPI konfigurieren und jetzt funktioniert auch alles (Download, upload, CPU - clear usw.) Ob der Fehler jetzt durch das Hochrüsten auf SP7 beseitigt wurde, oder lediglich durch die Neuinstallation des Kommunikationstreibers ist die Frage ? Die Netzdiagnose von "PC Station einstellen" meldet allerdings bei PPI immer noch einen Fehler: (0xa0ca): Fehler 0xca Ressourcenmangel im Treiber oder in Bibliotheken. Die Kommunikation über Profibus funktioniert mit SP7 auch nur zum Teil.
|
Folgen Sie uns auf