08.12.2017 21:08 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 744 Bewertung:
|
Hallo Alex, Du hattest eine Anfrage zur Reduzierung der Level an mich geschickt, die ich leider erst heute gesehen habe.
Beim Kopieren oder Umverdrahten von aufgetrennten Analogverweisen wird die Verbindung zwar optisch richtig dargestellt, aber der Verweis funktioniert anschließend nicht mehr. Der Analogwert wird nicht mehr übergeben sondern bleibt im Empfängerbaustein immer auf 0!
PS: DateianhangSpiel Simon (40 Level).zip (185 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.04.2018 13:35 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Moin Zusammen, klingt ja super was Ihr da gebaut habt. Werde mich auch mal einarbeiten. |
15.04.2021 04:59 | |
Beigetreten: 04.09.2018 Letzter Bes: 12.01.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Servus Zusammen, ich habs jetzt erst gelesen....habe um Weihnachten rum für meinen Sohnemann auch ein Spiel entwickelt. Funktioniert aber bis jetzt nur bis Stufe 15, danach gehts ins Leere. Den Eingängen 1-4 werden die Ausgänge 1-4 zugeordnet. Start mit beliebiger Taste. Die Idee ist zufällig zwei Bits (4 Möglichkeiten) mit einem ständig toggelten Signal und die beiden Flanken durch Tastendruck zu generieren. Diese werden dann pro Druck in jeweils in Dezimalzahlen aufsummiert. Leider habe momentan kein Interesse mehr das weiter zu entwickeln - hat aber viel Erfahrung gebracht. Gruß Thomas DateianhangSimon.zip (158 Downloads) |
Folgen Sie uns auf