31.03.2020 08:08 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo Motmonti, also ich habe gestern wirklich lang Probiert aber das Problem besteht weiterhin... Ich habe an der Übergeordneten Steuerung versucht den Offset zu erhöhen, ohne Erfolg. Ich habe alle möglichen Parameter im 6RA70 geändert, der größte Einfluss lag in den Parameterblöcken um 220 rum.... mit Siebzeit und P-Verstärkung, sowie der Hochlaufgeber und Rücklaufgeber, den ich auf 0 gesetzt habe. Ein Video mit den Werten bei denen nun extrem kurz nachgeregelt wird im Anhang. Anhand der Betriebsbereit Meldung des 6RA70 sehe ich das dieser für einen sehr kuzen Moment abschaltet und dann gleich wieder begint zu regeln... An die Feldumkehr habe ich mich nicht ran getraut weil ich nicht weiss auf welchen Bit ich die legen soll.... Im Anhang Unter dem Link https://youtu.be/SbPUh9r-BnQ ist das Verhalten vor der Anpassung der Parameter |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_631777 am: 03/31/2020 08:13:09 |
|
01.04.2020 08:36 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Nun noch die Parameter....DateianhangParameter 2020.04.01.pdf (325 Downloads) |
Folgen Sie uns auf