25.10.2012 11:30 | |
Beiträge: 133 Bewertung:
|
Hallo Siwarexi, Im Anhang mein S7 Projekt. Gruss Adam
DateianhangAdam.zip (331 Downloads) |
29.10.2012 10:37 | |
Beigetreten: 04.01.2007 Letzter Bes: 26.08.2025 Beiträge: 1190 Bewertung:
|
Hallo Adam, das Einlesen in den DB bei der Siwarex FTA ist einfacher als bei der Siwarex M: Bei der Siwarex FTA gibst Du einfach nur den Befehlscode „230“ („230“ ist z.B für das Lesen des DS30 in den DB) vor und triggerst diesen Befehl mit einem Triggerbit. Falls Du ein konkretes Projekt hast, können wir das Programm gerne besprechen. Im Internet findest Du auch ein S7-Beispielprogramm für die Siwarex FTA: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25296061 Gruß Siwarexi |
02.11.2012 12:58 | |
Beiträge: 133 Bewertung:
|
Hallo Siwarexi, Im Anhang schicke ich das Projekt. Gruss Adam
DateianhangAdam.zip (215 Downloads) |
Folgen Sie uns auf